Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière avec Endress+Hauser

Outils en ligne

Information Contact

Ecosave : la station d'épuration du futur

Mise en oeuvre pour la première fois dans le cadre du projet d'Ajaccio

La démarche EcoSaveTM est mise en oeuvre pour la première fois dans le cadre du projet de la station d'épuration d'Ajaccio.
Cette approche a convaincu la CAPA, la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien. Les services publics de la CAPA investissent 28 millions d'euros dans la nouvelle station d'épuration qui devrait être mise en service début 2012 et compléter le système d'assainissement d'Ajaccio.
Elle pourra épurer les eaux usées de 65 000 habitants de telle manière qu'elles puissent être rejetées sans risque à la mer. Aujourd'hui déjà, les investisseurs savent que leur financement est profitable pour la collectivité et pour la nature.

  • Station d’épuration de Campo Dell’Oro à Ajaccio © Endress+Hauser France

Le résultat de ce projet permet

  • Le pilotage la station d'épuration dans le but que la qualité de l'eau et les performances de l'installation soient élevées

  • La réduction des coûts d'exploitation et la pollution afin qu'ils soient les plus faibles possible

  • Didier Haegel - Directeur Général de VINCI Environnement
    J'étais sûr qu'une approche globale fondée, évaluant l'impact environnemental pouvait être appliquée aussi aux stations d'épuration.

    Didier Haegel

    Directeur Général, Vinci Environement

  • Urs Endress - P.D.G. d’Endress+Hauser France
    Aujourd'hui, la plupart des entreprises déploient des efforts pour faire des économies d'énergie.

    Urs Endress

    PDG, SC France, Endress+Hauser

L'empreinte environnementale de la station d'épuration est au centre des considérations. Le processus d'analyse développé par VINCI Environnement prend en compte l'ensemble du cycle de vie de chaque nouvelle installation. De la conception à l'exploitation et au démantèlement en passant par la construction, on détermine avec précision dans quelles proportions l'air, le sol et l'eau sont utilisés et pollués. Le résultat permet de piloter la station d'épuration de sorte que la qualité de l'eau et les performances de l'installation soient aussi élevées, les coûts d'exploitation et la pollution, au contraire, aussi faibles que possible.

Didier Haegel a eu l'idée d'EcoSaveTM «d'un seul coup»

Spécialiste reconnu, le Directeur Général de VINCI Environnement possède de longues années d'expérience dans le domaine de la construction de stations d'épuration, un marché sur lequel les entreprises françaises sont en pointe au niveau international. La première impulsion lui est venue lors d'une conférence sur la domotique dans un tout autre domaine. La démarche avait aussi pour but de comparer et d'évaluer plusieurs modèles.

Sur la piste de l'empreinte environnementale

Un groupe de spécialistes s'est alors mis à la tâche et a méticuleusement relevé tous les paramètres décisifs, y compris les paramètres d’exploitation. Outre sa propre équipe, Didier Haegel a rassemblé plusieurs partenaires autour d'une table : Actemium, un prestataire de systèmes d'automatisation, une autre filiale de VINCI et les experts en instrumentation de mesure d'Endress+Hauser France.

Contact

Endress+Hauser Algérie SARL
24 , rue du Stade - Hydra 16035 Alger Algérie
Tél.: +213 21 48 3299
Fax: +213 21 60 7549
Envoyer e-mail http://www.dz.endress.com