Solution de mesure de niveau bypass chez Bayer
Une solution de mesure avantageuse
Le site de Lons (64) appartient à la division Bayer Santé Familiale et est spécialisé dans le développement de principes actifs naturels à destination de l'industrie pharmaceutique et cosmétique. La matière première engagée est importée principalement de Madagascar.
Les avantages de l'offre Bypass
Mesure indépendante de la densité du produit
Pratiquement pas de limitation de gamme de mesure grâce à des tiges séparables
Pas de pièces mobiles, avantage pour le transport car moins de risque de casse
Avantage lors de l'exploitation car peu de maintenance nécessaire
La mesure indispensable au calcul du rendement de la production
Les principales étapes du procédé de production de Bayer à Lons sont l’extraction de principes actifs, suivie de phases de purification et de séchage. Afin de contrôler le rendement de certaines étapes de leur production, Bayer réalise un bilan matière en mesurant en amont et en aval du procédé les quantités de matière en présence.
Pour les mesures réalisées en aval, Bayer utilisait auparavant deux technologies de mesure différentes : une mesure par pesons et une mesure de niveau par flotteur, mais il existait des écarts importants et irréguliers entre les deux mesures.
C’est principalement pour pouvoir suivre de façon fiable et répétable que l’entreprise a décidé de changer de technologie de mesure.
Les avantages de la mesure de niveau en Bypass
La solution choisie est une mesure de niveau par radar filoguidé doublée d'une mesure de niveau à flotteur. Ces deux mesures sont intégrées dans une seule et même bouteille (bypass), montée en parallèle des différentes cuves de stockage. Les principaux avantages de cette solution résident dans la technologie des radars filoguidés.
En effet, en vertu de leurs propriétés, les impulsions de micro-ondes sont pratiquement indépendantes des propriétés physiques du produit telles que la conductivité, les variations de densité, de pression ou encore de température.
Une solution clé en main
La solution retenue comprend l'ensemble de sept mesures de niveau en bypass, testées, étalonnées et prêtes à fonctionner, ainsi que l'ingénierie du projet et sa mise en oeuvre. Cette formule «plug and play» permet de gagner du temps sur les différentes phases du projet et par conséquent, de réaliser des économies.
Bayer a également demandé la mise en service des points de mesure par un technicien d'Endress+Hauser et a bénéficié à cette occasion de conseils pour l’exploitation et la maintenance de ces nouveaux équipements.
Bilan du projet
Dans tous les projets, le temps est un paramètre important. Pour celui-ci, M. Harzy souhaitait profiter d'un arrêt de production programmé de deux semaines pour réaliser le changement de mesure. M. Harzy précise comment cela a été possible. Le bilan en termes d'exploitation est positif.
Contenu de l'offre Bypass
Sélection de la technologie de mesure optimale en fonction de votre application et dimensionnement de la chambre du bypass
Fourniture du matériel composé d'une chambre de mesure, d'un radar filoguidé, d'un indicateur de niveau magnétique
Possibilité de réaliser divers tests spéciaux
Assemblage de la chambre et du radar filoguidé, test en pression, contrôle de bon fonctionnement
L'étalonnage du radar dans sa chambre de mesure est réalisé et sauvegardé
Jeu de documentation spécifique à l'ensemble de mesure
Plans de l'ensemble de mesure
Si applicable : Certificats SIL selon IEC 61508/61511 et/ou Agréments chaudière selon EN 12952/12953