La ville d’Albi sécurise sa distribution d’eau potable
Une solution de surveillance sans interruption du service de l'eau
La ville d'Albi, chef-lieu du Tarn, est un des hauts lieux du patrimoine naturel et culturel de l'humanité, dont la Cité épiscopale a été ajoutée à la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO. En matière d'eau potable, la ville d'Albi travaille aujourd'hui et pour les générations futures. Le service des eaux assure chaque étape du cycle de l'eau potable, de son pompage dans le milieu naturel, le Tarn, jusqu'aux compteurs des abonnés. Ses activités se déclinent en trois entités : la production, la gestion technique et la gestion de la clientèle.
La fourniture et la pose de débitmètres permettent à la ville d'Albi d'avoir
Une installation sans interruption de l’alimentation en eau
Un comptage bidirectionnel
Une précision de mesure de l’ordre de 2% de la valeur mesurée
Un indice de protection de capteur IP68
La sectorisation
La sectorisation d'un réseau consiste à décomposer le réseau de distribution d'eau potable en un ou plusieurs sous‑réseaux pour lesquels les volumes mis en distribution sont mesurés en permanence ou de façon temporaire.
Pour assurer la surveillance en continu des volumes et des sens de circulation, la ville d’Albi a investi dans la fourniture et la pose de débitmètres.
C'est la solution proposée par Endress+Hauser qui a été retenue avec la fourniture et la pose de débitmètres ultrasons, non intrusif, modèle Prosonic Flow 91. Localement, l'archivage des données de débit se fait par un enregistreur graphique de type Ecograph T. Ce dernier est directement connecté au réseau Ethernet pour une collecte des données au pas de temps souhaité par l'exploitant.
Intérêt de la technologie ultrason
En matière de débitmétrie, la technologie la plus répandue et qui a largement fait ses preuves est la technologie électromagnétique. Néanmoins, dans certains cas, et en particulier lorsqu'une coupure réseau n'est pas envisageable mais que la mesure se doit d'être précise, d'autres technologies peuvent être utilisées. Pour cette application, c'est la technologie ultrason qui présentait les meilleurs avantages.
En effet, l'implantation du Prosonic Flow ne nécessite aucune coupure d’alimentation de l’eau et peut se faire en quelques minutes si la conduite est accessible, car elle n’est pas intrusive.
En complément, l'installation de ces mesures ne génère aucune perte d'eau. Cette technologie peut aussi être utilisée pour des contrôles ponctuels, le remplacement d'autres débitmètres ou encore pour vérifier la performance et l'efficacité d'une pompe.
Le Prosonic Flow : particulièrement polyvalent
Il permet une mesure de débit dans des conduites de DN 15 à DN 4000 et est adapté à une large gamme de matériaux de canalisation, y compris métaux et plastiques, et tuyaux alignés. Qu'il s'agisse de mesure temporaire ou permanente, il est adapté à une large gamme de fluides, comme l'eau potable, les eaux usées, les hydrocarbures, les huiles, les solvants, les produits chimiques, etc.
Principe de mesure
Nager à contre-courant nécessite plus de force et de temps que nager dans le sens du courant. La mesure de débit par ultrasons est basée sur cet effet, la différence de temps de transit. Une ou plusieurs paires de capteurs montées sur la conduite émettent et reçoivent des impulsions ultrasoniques. Sans débit, le temps de parcours aller et retour est identique, aucune différence de temps de transit. Lorsque le fluide est en mouvement, le temps de transit dans le sens d'écoulement est réduit et celui à contre-sens augmenté. La différence de temps de transit mesurée est proportionnelle à la vitesse d'écoulement et de ce fait, au débit volumique.